用于电æºã”太阳能锆å˜å™¨å’Œç”µæœºæŽ§åˆ¶çš„Vishay塿‰£å¼åŠŸçŽ‡é“电容器å¯èŠ‚çœç©ºé—´ã”é™ä½Žæˆæœ¬
å™¨ä»¶çš„çº¹æ³¢ç”µæµæé«˜åˆ°4.42A,在105„ƒä¸‹çš„使用寿命达到3000å°æ—¶

Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚ã”MALVERN — 2018 å¹´ 5 月16 æ—¥ — æ—¥å‰ï¼ŒVishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代å·ï¼šVSH)宣布,推出新系列å°å°ºå¯¸å¡æ‰£å¼åŠŸçŽ‡é“电解电容器㔂Vishay BCcomponents 259 PHM-SIç³»åˆ—ç”µå®¹å™¨çš„çº¹æ³¢ç”µæµæ¯”å‰ä¸”ä»£äº§å“æé«˜30%,è“且使用寿命更长,éžå¸¸é”‚åˆç”µæºã”太阳能锆å˜å™¨å’Œå·¥ä¸šç”¨ç”µæœºæŽ§åˆ¶ã”‚
今天å‘布的电容器的纹波电æµé«˜è¾¾4.42Aï¼Œè¿™æ ·è®¾è®¡è”…å°±å¯ä»¥ä½¿ç”¨æ›´å°‘的元器件,达到节çœç”µè·¯æ¿ç©ºé—´ï¼Œé™ä½Žæˆæœ¬çš„目的㔂电容器在105„ƒä¸‹çš„使用寿命长达3000å°æ—¶ï¼Œå¦‚果电容器的环境温度是60„ƒï¼Œå¯ä»¥ä½¿è¦æ±‚苛刻的应用产å“的使用寿命达到10年以上㔂
259 PHM-SI系列器件采用圆柱形é“外壳,用è“色套ç’ç»ç¼˜ï¼Œé¢å®šç”µåŽ‹è¾¾500V,有22mm x 25mm到35mm x 60mmçš„25ç§å°è£…尺寸㔂电容器符åˆRoHS,æä¾›3-pinçš„æžæ”§å¡æ‰£æŽ¥å¤´ã”‚
这些器件是é“电解电容器,采用éžå›ºæ”电解质,éžå¸¸é”‚åˆå°å°ºå¯¸åŠŸçŽ‡åº”ç”¨ä¸çš„ç¼“å†²ã”æ»¤æ³¢å’Œå‚¨èƒ½ï¼ŒåŒ…括æœåŠ¡å™¨é›†ç¾¤çš„ç”µæºæˆ–ç‰ç¦»å切割机ç‰ç”Ÿäº§å·¥å…·ï¼Œå·¥ä¸šå†·å´ç³»ç»Ÿä¸åŽ‹ç¼©æœºçš„ç”µæœºé©±åŠ¨ï¼Œä»¥åŠç´«å¤–线水处ç†ç³»ç»Ÿçš„工业ç¯é©±åŠ¨å™¨ã”‚
å™¨ä»¶è§„æ ¼è¡¨ï¼š
å°è£…尺寸 (直径 x 长,å•ä½mm) |
22 x 25 ~ 35 x 60 |
容唼范围 |
39 µF~2200 µF |
公差 |
± 20 % |
100 Hzå’Œ+105 °Cä¸‹çš„çº¹æ³¢ç”µæµ |
0.53 A~4.42 A |
é¢å®šç”µåŽ‹ |
200 V~500 V |
分类温度范围 |
-40 °C~+105 °C |
+105 °C下的使用寿命 |
3000 h |
100 Hz下的朔大ESR |
80 mΩ~3.31 Ω |
10 kHz下的朔大阻抗 |
60 mΩ~2.44 Ω |
è¡Œä¸šæ ‡å‡† |
IEC 60384-4/EN130300 |
æ°”å’类别 IEC 60068 |
40/105/56 |
259 PHM-SIç³»åˆ—ç”µå®¹å™¨çŽ°å¯æä¾›æ ·å“,并已实现é‡äº§ï¼Œäº¤æœŸä¸ºå五周㔂
资æºï¼š
查看Vishay网站上的分锔商库å˜
æ¯å‘¨æ›´æ–°ï¼šè®¢é˜…Vishay新闻快报
æ–°é—»è”系人:
VISHAY
å¼ è‰³ï¼ˆChris Zhang)
地å”:上海市淮海西路 55 å· ç”³é”šä¿¡æ¯å¹¿åœº 15 楼 D 座
电è¯ï¼šï¼ˆ8621)22315596
ä¼ çœŸï¼šï¼ˆ8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
VISHAY箔介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约è¯åˆ¸äº¤æ˜“扔上市(VSH)的“财富1000 强ä¼ä¸š”,是全çƒåˆ†ç«‹åŠå¯¼ä½“(二æžç®¡ã”MOSFETå’Œçº¢å¤–å…‰ç”µå™¨ä»¶ï¼‰å’Œæ— æºç”µå元件(电阻器ã”电感器ã”ç”µå®¹å™¨ï¼‰çš„æœ”å¤§åˆ¶é” å•†ä¹‹ä¸”ã”‚è¿™äº›å…ƒå™¨ä»¶å¯ç”¨äºŽå·¥ä¸šã”è®¡ç®—ã”æ±½è½¦ã”消费ã”锚信ã”国防ã”航空航天ã”电æºåŠåŒ»ç–—市场ä¸å‡ 乎扔有类型的电å设备和装备㔂å‡å”Ÿäº§å“åˆ›æ–°ã”æˆåŠŸçš„æ”¶è´æˆ˜ç•¥ï¼Œä»¥åŠ“ä¸”ç«™å¼”æœåŠ¡ä½¿Vishayæˆä¸ºäº†å…¨çƒä¸šç•Œé¢†å…ˆè”…㔂有关Vishay的详细信æ¯ï¼Œæ•¬è¯·æµè§ˆç½‘ç«™ www.vishay.com㔂
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/