ビシェイ社、マイカグリッド抵抗器を発表、ステンレス製デバイスと比べて、電力容量、重量、ワット密度が向上

ビシェイ社、マイカグリッド抵抗器を発表、ステンレス製デバイスと比べて、電力容量、重量、ワット密度が向上

GREM

Products mentioned:

IPLA 32
For more information:
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

2018年8月6日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州NYSE:VSH 日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、高電力、高電流のマイカグリッド抵抗器の新シリーズを発表しました。ビシェイMilwaukeeブランドの GREM抵抗器はEDG技術を採用し、従来の標準ステンレスグリッドデザインと比べて、電力容量、重量、ワット密度が向上され、同じパッケージサイズで低コストを提供します。

本日リリースされたデバイスは40 °Cで8 kWの定格電力を特長としており標準サイズで、標準の6500 Wステンレスグリッド抵抗器と比べて23 %高い電力値となっています。またGREM抵抗器は同じ消費電力のステンレスグリッド抵抗器と比べて30%の軽量化を実現し、低価格です。低振動が求められる産業および代替エネルギーアプリケーションのロードバンク、ダイナミックブレーキ、モーター制御に最適です。

GREM抵抗器は0.067Ω ~ 24.273Ωの抵抗値範囲、±10 %の許容差、±130 ppm/℃の低いTCR、18 A ~ 345 Aの電流値、+415℃までの高温動作を特長とします。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は4週間です。

GREM抵抗器の製品データシート

http://www.vishay.com/ppg?31884

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: