Vishay Intertechnology 新型云母栅格电阻器较不锈钢器件可提供更优的供电容量、重量和功率密度
Vishay Intertechnology 新型云母栅格电阻器较不锈钢器件可提供更优的供电容量、重量和功率密度

Products mentioned:
IPLA 32Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 8 月6 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用标准电阻安装尺寸的全新高功率、大电流云母栅格电阻器系列。Vishay Milwaukee GREM电阻器为设计人员,提供了相较标准不锈钢栅格设计成本更低的选择,器件采用EDG技术在改善供电容量,重量和功率密度的同时,维持封装尺寸不变。
今天发布的器件在40℃时功率达8kW,比同等电阻安装尺寸的标准6500W不锈钢栅格电阻功率高出23%。同时,GREM器件在重量方面,比相同功率耗散的不锈钢栅极电阻轻30%,并且价格优惠。上述特性使该器件非常适合在低振动的工业和新能源应用中承担负载箱、动态制动和电机控制的作用。
GREM电阻器的电阻范围为0.067Ω至24.273Ω,公差±10%;温度系数降至±130 ppm /℃,电流范围可从18A至345A。器件可在+415℃的高温下工作。
GREM系列的样品和量产订单已开始供货,交期为4周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/