Vishay Intertechnology高温IHSR电感器为多相电源提供更高电流密度

Vishay Intertechnology高温IHSR电感器为多相电源提供更高电流密度

IHSR4040DZ51

Products mentioned:

LTO 150
For more information:
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 8 月13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出其全新IHSR高温商用电感器系列的首款产品。Vishay Dale IHSR-4040DZ-51专为计算机、工业和通信应用中的多相大电流电源及滤波器而设计,与一般的功率电感器相比,直流电阻降低50%,相比同类铁氧体产品截面高度减少超过20%。此外,该电感器拥有前所未有的5%直流电阻标准公差,并且最低3%的容差可用于更精确的电流采样。

今日发布的设备频率范围高达5MHz,并且进行了优化,使其适用于DC/DC转换器能量存储以及自谐振频率(SRF)以下的高电流滤波电感等用途(参见下表)。应用包括笔记本电脑、台式电脑以及服务器;小型大电流电源和滤波器;以及分布式电源系统的DC/DC转换器。

IHSR-4040DZ-51的典型直流电阻非常低,约为0.520mΩ,电感为0.130μH,可实现比竞争技术更高的电流密度,并且其4mm截面可使终端产品更加轻薄。该电感器可以在+155℃的高温下工作,额定电流为92A,可处理高瞬变电流尖峰而不会饱和。该设备提供采用4040外壳10mm×10mm的尺寸版本;未来会提供更多外壳尺寸。

该电感采用100%无铅(Pb)屏蔽复合结构,可将蜂鸣噪声降至超低水平,并可提供高抗热冲击,防潮和机械冲击的性能。IHSR-4040DZ-51符合RoHS标准,不含卤素,符合Vishay绿色环保标准

 器件规格表:

外壳尺寸

4040

截面高度

4.0

电感(µH

0.130

典型直流电阻(mΩ

0.520

最大直流电阻mΩ

0.546

温升电流(A

72 A

饱和电流(A

63(1) / 92(2)

典型自振频率(MHz

151

 1直流电流(A)会导致L0下降约20

2直流电流(A)会导致L0下降约30 %

目前,新电感器的样品和量产订单已开始供货,大额订单的交付周期为12周。

资源:

Vishay Intertechnology电感器

检查Vishay网站上的经销商库存

每周更新:订阅Vishay Newsfeed 

新闻联系人:

VISHAY

张艳(Chris Zhang)

地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座

电话:(8621)22315596

传真:(8621)22315551

Email:chris.zhang@vishay.com

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: