ビシェイ社、AEC-Q200準拠150 W厚膜抵抗器を発表

クリップマウントTO247で提供、部品数とコストを削減

ビシェイ社、AEC-Q200準拠150 W厚膜抵抗器を発表

クリップマウントTO247で提供、部品数とコストを削減

LTO150
For more information:
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

2018年7月30日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、クリップマウントTO247パッケージを特長とする、ヒートシンクに直接取り付け可能なAEC-Q200準拠の厚膜パワー抵抗器を発表しました。ビシェイSferniceブランドのLTO 150は+45℃のケース温度で業界最高150 Wの消費電力と更に向上したパルス耐性を提供し、車載向けに最適です。

本日リリースされたデバイスは、TO247パッケージの競合製品と比べて最大70 %も高い消費電力を提供します。これにより抵抗器を冷却するための部品数を減らすことが可能となり、ボードスペースの節約とレイアウトの簡素化を実現、全体ソリューションコストを削減します。またLTO 150は、同等のTO247のデバイスと比べてACエネルギー処理能力が30%向上されており、設計者は抵抗器の員数を減らすことができるため製品の設計は容易になります。

+175℃までの高温動作、0.03 Ω ~ 1.3 MΩの幅広い抵抗値を提供し、インバータやコンバータのプリチャージ・放電、電気自動車(EV)、ハイブリッド電気自動車(HEV)、プラッグドハイブリッド電気自動車(PHEV)の組み込み充電器として最適です。また、一般用の産業用、軍用の電力変換アプリケーションにも利用可能です。RoHS準拠のデバイスは無誘導性設計を特長とし、許容差は最低で±1 %、優れた信頼性を示す試験に合格しています(例:1000サイクル以上の優れた温度サイクルなど)。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8~12週間です。

 

ビシェイ社ホームページの製品データシート

LTO 150: http://www.vishay.com/ppg?50071

 

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: