Vishay采用MinimoldMoldMinicast封装的

微型红外接收器提高灵敏度、噪声抑制能力和脉宽精度

Vishay采用MinimoldMoldMinicast封装的

微型红外接收器提高灵敏度、噪声抑制能力和脉宽精度

TSOP93xxxetal

Products mentioned:

V30120CI
V30100CI
V40120CI
For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 11月8 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于IR遥控应用的三个新一代系列微型红外 (IR) 接收器模块。Vishay Semiconductors TSOP93xxxTSOP94xxxTSOP98xxx系列器件提高了黑暗环境和复杂光源干扰环境下红外信号的灵敏度, 具有更好的射频噪声抑制能力和优异的脉宽精度。

今天发布的接收器可用于电视、机顶盒(STB)、音响系统、空调、视频投影仪、相机、视频游戏系统等产品。新器件增强了这些产品遥控功能对于各种干扰的抵御能力,如水银灯红外辐射和电路板Wi-Fi天线的射频辐射。此外,模块提高了脉宽精度,可降低几乎任何编码的误码率,而且器件对电源电压变化和波纹噪声不敏感。

为简化设计,接收器将光探测器、前置放大器电路和红外滤波器集成于3引脚的环氧树脂Minimold(TSOP93xxx)、Mold(TSOP94xxx)或Minicast(TSOP98xxx)封装中。每个系列器件的载波频率从30 kHz到56 kHz,有五个用于短脉冲和长脉冲编码的自动增益控制(AGC)版本。接收器供电电压为2.0 V至3.6 V,典型电源电流为0.37 mA,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。

新的IR接收器模块现可提供样品并已实现量产,供货周期为四周至六周。

有关光电器件的最新信息—文章、视频和产品—请访问 Vishay 的光电产品博客网站:www.vishayopto.com

 

 新闻联系人:

VISHAY

张艳(Chris Zhang)

地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座

电话:(8621)22315596

传真:(8621)22315551

Email:chris.zhang@vishay.com

 

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: