ビシェイ社、シュミット・トリガー機能付き1 MBd高速オプトカプラを発表

シングルチャネルデバイス、デジタルアプリケーションのガルバニックノイズ遮断やグラウンドループ排除に最適

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

2018年12月5日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、デジタルシステムへの統合を容易にするオープンコレクタ・トランジスタ出力が特長の、シュミット・トリガー機能付き1 MBd高速オプトカプラの新シリーズを発表しました。

VOH1016A シリーズは標準ターンオン閾値が0.65 mAと低く、最大供給電流が1.0 mA、プログラマブル・ロジックコントローラ、シリアルデータ通信、バスシステム、スイッチモード電源の用途に最適です。

本日リリースされたデバイスは、DIP-6 およびSMD-6パッケージに光フォトダイオードICディテクタと高効率入力LEDを内蔵します。低いターンオン閾値電流と供給電流、10 kV/μsの保証済み最小CMTI(同相過渡電圧耐性)により、デジタルアプリケーションのガルバニックノイズ遮断やグラウンドループ排除に最適です。また、VOH1016Aは3 V~ 15 Vの幅広い電力範囲を特長とし、異なる電圧領域を使用したアプリケーションで絶縁レベルシフティングを提供します。

RoHS準拠のデバイスはラッチアップおよび振動フリー、保証済みのオン/オフ ヒステリシス閾値を提供します。2 MHzまでのデータ転送速度、最大5000 VRMSまでの定格絶縁電圧に対応します。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は6週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: