Vishay推出新型带有施密特触发器功能的1 MBd高速光耦

单通道器件适用于数字应用电流噪声隔离和断开接地环路

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 12 月5 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出全新系列1 MBd高速光耦,该器件采用集电极开路输出并具有施密特触发器功能,可轻松集成到数字系统中。VOH1016A系列器件接通门限电流低,典型值为0.65 mA,最大供电电流1.0 mA,适用于可编程逻辑控制器、串行数据通信和总线系统以及开关电源。

今天发布的器件将高效输入LED与集成的光电二极管IC检测器结合在DIP-6和SMD-6封装中。光耦接通门限电流和供电电流低—最低瞬态共模噪声抑制(CMTI)达10 kV/μs—使该系列器件成为数字应用电流噪声隔离和断开接地环路的理想解决方案。此外,VOH1016A系列光耦电压范围为3 V至15 V,可在使用不同电压域的应用中改变隔离度。

器件符合RoHS标准,无闭锁振荡,确保接通/关断滞后阈值,数据速率高达2 MHz,最大额定耐受隔离电压5000 VRMS

VOH1016A系列器件现可提供样品并已实现量产,供货周期为六周。  

   

新闻联系人:

VISHAY

张艳(Chris Zhang)

地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座

电话:(8621)22315596

传真:(8621)22315551

Email:chris.zhang@vishay.com

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: