Vishay推出断态电压800V光耦,满足高稳定性和噪声隔离要求
Vishay推出断态电压800V光耦,满足高稳定性和噪声隔离要求

Products mentioned:
VCNL36687SMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 11 月8 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款光可控硅输出光耦,两款器件均采用紧凑型扁平SOP-4封装,进一步扩展光电产品组合。Vishay Semiconductors VOT8024AM和VOT8121AM断态电压为800 V,dV/dt为1000 V/μs,具有高稳定性和噪声隔离能力,适用于家用电器和工业设备。
日前推出的光耦隔离120 VAC、240 VAC和 380 VAC线路低电压逻辑,控制电阻、电感或电容负载,其中包括电机、电磁阀、大电流晶闸管或TRIAC和继电器。两款器件由GaAs红外LED组成,能够通过光耦合方式连接零交叉TRIAC(VOT8024AM),降低EMI,而无需外部缓冲器网络;也可以连接随机相位TRIAC(VOT8121AM),实现相位独立开关, 从而降低设计成本并节省电路板空间。
VOT8024AM和VOT8121AM的高断态电压提高了单相应用的安全裕度,同时保持三相应用足够的电压余量。为提高安全性,两款光耦耐受3750 VRMS隔离电压。VOT8024AM的5mA低触发电流以及VOT8121AM的10mA低触发电流便于连接数字逻辑接口。
两款光耦符合RoHS标准,典型应用包括固态继电器中的电源TRIAC驱动器、三相空调、锅炉、恒温器、工业电机控制和电源线路开关,以及家用电器中的电机、灯具和阀门控制。
目前,VOT8024AM和VOT8121AM提供样品并批量生产,供货周期为6至8周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。