Vishay Intertechnology präsentiert auf der electronica 2018 in München seine neuesten branchenführenden Technologien
Vishay Intertechnology präsentiert auf der electronica 2018 in München seine neuesten branchenführenden Technologien

Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA) – 30. Oktober 2018 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: (NYSE: VSH) präsentiert auf der electronica 2018 (13.-16. Oktober, Münchner Messezentrum, Deutschland) seine neuesten Technologien. Auf seinem Hauptmessestand (C4,421-422) und seinem Messestand mit Innovationen für die Automobilindustrie (B4.W07-W10) – beides sind neue Standorte in diesem Jahr – präsentiert Vishay branchenführende Innovationen, darunter passive Bauelemente, Halbleiterbauelemente sowie Optoelektronik- und Sensortechnologien für eine Vielzahl von Anwendungen.
"Eines unserer Hauptziele auf der electronica ist es, Ingenieuren zu zeigen, dass wir ein sehr breites Lösungsprtfolio, das alle ihre Anwendungsbedürfnisse abdeckt, aus einer Hand bieten", sagte Johan Vandoorn, Chief Technical Officer und stellvertretender CEO von Vishay. "Auf unseren Haupt- und Automotive-Messeständen stellen wir ein äußerst vielfältiges Produktangebot vor. Hervorgehobene Produktneuheiten wie unsere Galliumnitrid-MOSFETs, optische Multi-Spektral-Sensoren und Dioden für 48-V-Elektro- und Hybridfahrzeuge demonstrieren unsere Innovationskraft in den unterschiedlichsten Marktsegmenten, von Automobiltechnik über IoT bis zu Hausautomatisierung und 5G."
"Es gibt zwei wesentliche Herausforderungen für Entwickler: die richtigen Technologien für ihre spezifischen Anwendungen zu bestimmen und einen zuverlässigen Zulieferer zu finden. Die electronica bietet uns die perfekte Gelegenheit zu beweisen, dass wir der passende Hersteller sind", sagte Dave Valletta, Executive Vice President – Worldwide Sales bei Vishay. "In München zeigen wir ein breites Spektrum an Spitzentechnologien. Unsere Produktspezialisten zeigen praktische Anwendungsbeispiele und liefern Entwicklern die Informationen, die sie zur Spezifizierung unserer Produkte benötigen. Wir freuen uns darauf, dass die Standbesucher von den neuen Möglichkeiten, die unsere hochentwickelten Produkte eröffnen, begeistert sein werden und dass sie sich darauf verlassen können, dass wir diese Produkte auch liefern können."
Messe-Highlights:
• Besondere Attraktion: Kundenspezifische passive Bauteile – Vishay ist in der Lage, eine kundenspezifische Bauteillösung bereitzustellen, die exakt auf Ihre spezifischen Design-Anforderungen zugeschnitten ist. Sprechen Sie mit einem unserer Experten über unsere große Auswahl an Kernmaterialien und Anschlussvarianten für Filterinduktivitäten und Leistungsimpulstransformatoren; über die diversen Gehäusetypen für Gitterwiderstände; über Formen und Größen für HF-Leistungs-Plattenkondensatoren; über Vorkonditionierungsmöglichkeiten für Drahtwiderstände; und vieles mehr.
• Besondere Attraktion: Röntgenblick in ein Elektroauto – Blicken Sie mit "Röntgenaugen" in ein Elektroauto hinein und sehen Sie, wie Technologien von Vishay zur Weiterentwicklung der E-Mobilität beitragen.
• Neueste GaN-Technologie – Unser MOSFET-Angebot umfasst u. a. einen 100-V-GaN-HEMT vom Anreicherungstyp mit einem dedizierten Kelvin-Source-Gate-Rückstromanschluss. Mit einer Gate-Ladung von nur 5 nC – eine Verbesserung um mehr als Faktor 10 gegenüber herkömmlicher Silizium-MOSFET-Technologie – und einem On-Widerstand von nur 5 mΩ bietet der neue GaN-HEMT ein extrem kleines FOM (Produkt aus Gate-Ladung und On-Widerstand) und minimiert dadurch die Schaltverluste.
• Wichtige Bauteile für 48-V-Bordnetzsysteme – Für Gleichspannungswandler- und Batteriemanagement-Anwendungen präsentiert Vishay Leistungs-MOSFETs im neuen, platzsparenden PowerPAK®-8x8L-Gehäuse; XCLAMPR-TVS- (Transient Voltage Suppressor) Dioden mit extrem kleinen Klemmverhältnissen; kundenspezifische Magnetikbauteile, darunter Hybrid-Planartransformatoren; Batterie-Shunt-Widerstände; DC-Zwischenkreis-Filmkondensatoren; flache IHLP®-Hochstrominduktivitäten; Strombegrenzer auf der Basis von PTC-Widerständen; und Hochstrom-Thermosicherungen. Ein Highlight auf unserem Automotive-Innovation-Stand (B4.W07-W10) ist die Demonstration eines 48-V- und 12-V-Bordnetzsystems in Aktion.
• Dioden und Thyristoren für On-Board-Ladesysteme in EV- und HEV-Fahrzeugen – Wir präsentieren AEC-Q101-qualifizierte Hochstrom/Hochspannungs-Bauteile im DPAK/D2PAK-SMD-Gehäuse und im bedrahteten TO-220/TO-247-Gehäuse für Ströme bis 79 A und Spannungen bis 1600 V.
• Näherungs-, Anwesenheits- und Feuchtigkeitssensoren für IoT- und Hausautomatisierungsanwendungen – Vishay präsentiert einen voll-integrierten Licht-zu-Digital-Sensor für Näherungserkennung mit einem Erfassungsbereich von bis zu 1,5 Metern und 12 oder 16 bit Auflösung, außerdem einen kapazitiven Luftfeuchtigkeitssensor mit einem Messbereich von 10% bis 90% Luftfeuchte.
• Tantal-Kondensatoren in MAP- (Multi-Array Packaging) Technologie – Vishay präsentiert auf der Messe vPolyTan™-Polymer-SMD-Chip-Kondensatoren für IoT-Power-Management-Anwendungen, zur Unterstützung hoher Sender-Burstströme und als Ersatz für hochkapazitive MLCCs, die sich durch eine besonders hohe Volumeneffizienz auszeichnen. Dank der Kombination aus Polymer-Tantal-Technologie und Vishays volumeneffizienter MicroTan®-Gehäusetechnologie bieten diese Bauteile das branchenweit größte Kapazität-Spannungs-Produkt. Die vergossenen Kondensatoren sind in sechs verschiedenen Gehäusegrößen verfügbar.
• MLCCs (Multilayer Ceramic Chip Capacitors) für 4G/5G-Transceiver – Vishay präsentiert SMD-MLCCs für Hochfrequenz-Anwendungen mit Q-Werten >2000 und ultra-kleinen ESR-Werten; Hochtemperatur-MLCCs mit einer hervorragenden Alterungsrate von 0% pro Dekade; sowie HF-SMD-Kondensatoren mit kleinem DCR und hoher Güte (Q).
• Magnetische Messgeber für Robotik-Anwendungen – Für Positionserfassungsanwendungen in der Robotik präsentiert Vishay magnetische Absolut-Kit-Drehgeber mit hoher Genauigkeit und Auflösung auch unter widrigen Einsatzbedingungen.
Die Electronica ist die weltweit bedeutendste Elektronikmesse. Weitere Informationen über Vishay auf der electronica finden Sie unter http://www.vishay.com/landingpage/tradeshows/electronica2018/
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
IHLP is a registered trademark of Vishay Intertechnology.
MicroTan is a registered trademark of Vishay Intertechnology.
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
Fax: +49 9287 712 809
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/