ビシェイ社、あらゆる民生用電子機器向けに心拍数モニタリング機能を提供

ビシェイ社、あらゆる民生用電子機器向けに心拍数モニタリング機能を提供

heartratemonitordemo

Products mentioned:

TFBR4650
For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、あらゆる民生用向け電子機器に心拍数モニタリング機能を提供することが可能になったと発表しました。ビシェイはelectronica 2018にて同社のオプトエレクトロニクス部品を搭載するプロトタイプのフィットネスウオッチを展示する予定です。このデバイスは、ユニークな非侵襲性の医療機器を開発するElfi-Tech社のソフトウェアアルゴリズムと連動した心拍数モニタリング機能を提供します。

ビシェイが発表した製品により、独自のソフトウェアやハードウェアソリューションを持たない企業でも、導入コストを抑えながら心拍数モニタリング機能を製品に追加することができます。ビシェイとElfi-Tech社が協力することで、デジタルおよびアナログフロントエンド部品を含む心拍数モニタリング機能向けの完全なリファレンスデザインを提供することができます。

electronica 2018にて展示されるフィットネスウオッチに搭載されるビシェイ社オプトエレクトロニクス部品は、VEMD5080X01 PINフォトダイオードとVLMTG1400 LEDです。VEMD5080X01は光クロストークを排除するユニークな表面実装デバイスです。350 nm ~ 1100 nmの可視および近赤外光を検出し、7.5 mm x 7.5 mm x 0.9 mmの小型パッケージで提供されます。VLMTG1400 LEDは緑スペクトルで525 nmのピーク波長、1400mcdの標準光度を特長とします。高さ0.55 mmの 0603表面実装パッケージで提供されます。

Elfi-Tech社はフィットネスウオッチのソフトウェアと非光学ハードウェアを提供しますが、そこにはArmâ Cortexâ-M3マイクロコントローラ、Texas Instruments社の心拍数モニタリング向けのアナログフロントエンド、BLE接続、MEMSベースの加速度計などが使われています。出力はアンドロイドアプリケーションに送られます。

electronica 2018は11月13日 – 16日、ミュンヘンのミュンヘントレードセンターにて開催され、ビシェイのブースはC4.422です。心拍数モニタリング機能およびリファレンスデザインの詳細についてはsensorstechsupport@vishay.comまでお問合せください。Electronicaにおけるビシェイの詳細については http://www.vishay.com/landingpage/tradeshows/electronica2018/をご参照ください。

Elfi-Tech社は、独自の光センサーやアルゴリズムを利用した、生理的パラメーターの非侵襲的測定分野におけるリーダーです。革新的な個人健康モニタリング、患者モニタリング、家庭モニタリング製品の開発、強化に努めています。複数の生理的パラメーターの連続的および非侵襲的モニタリングの提供ができる、独特の企業です。Elfi-Tech社の製品や国際戦略的パートナーシップについてはwww.Elfi-Tech.comをご参照ください。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

Elfi-Tech, Ltd. is a leader in the field of non-invasive measurement of physiological parameters, using proprietary optical sensors and algorithms. The company has developed and is constantly improving on its range of novel personal health monitoring, patient monitoring, and home monitoring products. Elfi-Tech is unique in its ability to conduct continuous and non-invasive monitoring of numerous physiological parameters. Learn more about Elfi-Tech’s suite and international strategic partnerships at www.Elfi-Tech.com.

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: