Vishay支持任何类型消费电子设备增加心率监测功能
Vishay支持任何类型消费电子设备增加心率监测功能

Products mentioned:
TFBR4650Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 11 月7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,可帮助制造商在任何类型消费电子设备中增加心率监测功能。Vishay将在2018年慕尼黑电子展上展示一款原型健身手表,这款手表采用Vishay光电器件,结合无创医疗设备开发商Elfi-Tech的软件算法实现心率监测功能。
利用这种能力,Vishay为缺少专用软硬件解决方案、以相对较低成本在产品中增加心率监测功能的企业创造了机会。Vishay和Elfi-Tech联手为心率监测功能提供完整的参考设计,包括数字和模拟前端器件。
2018年慕尼黑电子展上展示的健身手表采用的Vishay光电器件包括VEMD5080X01 PIN光电二极管和VLMTG1400 LED。VEMD5080X01是一种独特的表面贴装器件, 消除了光学串扰。器件的可见光和红外光感光距离为350 nm ~ 1100 nm,采用7.5 mm x 7.5 mm x 0.9 mm微型封装。VLMTG1400 LED绿光峰值波长为525 nm,典型光强度为1400 mcd,采用0603表面贴装, 高度为0.55 mm。
Elfi-Tech为这款健身手表提供软件和非光学硬件,包括Armâ Cortexâ-M3微控制器,德州仪器 (Texas Instruments)模拟前端心率监测,蓝牙低功耗连接以及基于MEMS的加速计。输出传输到安卓(Android)应用。
健身手表将在德国慕尼黑展览中心11月13日-16日举行的2018年慕尼黑电子展C4.422展台上展示。关于心脏监测功能和参考设计的更多信息,请访问sensorstechsupport@vishay.com。关于2018年慕尼黑电子展Vishay的更多信息,请访问http://www.vishay.com/landingpage/tradeshows/electronica2018/
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
Elfi-Tech, Ltd. is a leader in the field of non-invasive measurement of physiological parameters, using proprietary optical sensors and algorithms. The company has developed and is constantly improving on its range of novel personal health monitoring, patient monitoring, and home monitoring products. Elfi-Tech is unique in its ability to conduct continuous and non-invasive monitoring of numerous physiological parameters. Learn more about Elfi-Tech’s suite and international strategic partnerships at www.Elfi-Tech.com.