Vishay推出长寿命、高耐潮3 V加固型ENYCAP™储能电容器
235 EDLC双层电容器经过1500小时85 °C /相对湿度85 %带电测试,使用寿命长达2000小时,适用于恶劣、高湿环境

Products mentioned:
235 EDLC-HVR ENYCAP™Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN — 2019年10月21日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列3.0 V加固型ENYCAP™电双层储能电容器,用于恶劣、高湿环境中能量采集和备份电源应用。Vishay BCcomponents 235 EDLC-HVR ENYCAP电容器是业内首款+85 °C和最大额定电压3.0 V条件下,使用寿命达到2000小时的器件,经过1500小时85 °C /相对湿度85 %带电测试,耐潮能力达到最高等级。
日前发布的电容器使用寿命是标准电双层电容的两倍,免维护,具有非常好的设计灵活性。电容器具有很强的耐潮湿能力,可用于各种工业、再生能源和汽车应用,包括智能电表、手持电子设备、机器人、太阳能电池板、电子门闩和应急照明等。
235 EDLC-HVR ENYCAP电容器从10 mm x 20mm到18mm x 40mm有15种小型外型尺寸,功率密度高,电容值从5F到60F。器件符合RoHS标准,能进行快速充放电,提供通孔封装版本。
235 EDLC-HVR ENYCAP电容器现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为六周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
ENYCAP是Vishay Intertechnology的商标。