ビシェイ社、AC・パルスフィルムコンデンサを発表
AEC-Q200 (Revision D)準拠、THB試験に認定
ハイブリッド、電気自動車向けの車載グレードメタライズドポリプロピレンデバイス、
+125℃までの高温動作が特長

Products mentioned:
MKP385eMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
2019年11月18日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、ハイブリッド、電気自動車向けの車載グレードメタライズドポリプロピレンACフィルムコンデンサの新シリーズを発表しました。ビシェイBCcomponentsブランドのMKP385eは高温湿度バイアス(THB)試験(60℃、93 %相対湿度、定格電圧で56日間の規定)に合格し、IEC 60384-17およびAEC-Q200 (Revision D)に準拠しています。
本日リリースされたラジアル樹脂ケース型コンデンサは、厳しい環境でも、長寿命で安定した高パルスとリップル電流性能を保証することを目的に設計されています。この高信頼性のデバイスは小型パッケージにより高密度を実現し、車内および電磁誘導充電、バッテリー管理、キーレスシステム、スナバ、共振コンバータ、電源などに最適です。
MKP385eは400 VDC ~ 2500 VDCの8種の定格電圧で提供されます。630 VDC以下のデバイスは単一構造、630 VDC以上のデバイスは直列フィルム構造を特長とします。0.001 µF ~ 15 µFの静電容量範囲、4 mΩの低ESR値、19.3 Aまでの高リップル電流を提供します。デバイスはRoHSに準拠しており、要望に応じたカスタイマイズの提供も可能です。
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は10~13週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/