ビシェイ社、LVACコンデンサの新シリーズを発表
業界初のレバー操作ばね端子接続(ESTAspring)を使用
組立て時間を削減、接続の信頼性を向上、耐振動性が重要な代替エネルギー用途に最適

Products mentioned:
PhMKP...-S, PhMKPg...-S, Cylindrical, LVAC, ESTAspringMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
2019年4月24日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、業界初のレバー操作式のばね端子接続(ESTAspring)を使用したLVACコンデンサの新シリーズを発表しました。ビシェイESTAブランドのPhMKPシリーズは組立て時間を60%削減、特に振動の多いアプリケーションで接続の信頼性を向上します。
多くの円筒形コンデンサはねじ端子のIP20端子ブロックを特長としますが、PhMKPシリーズのESTAspringはねじを一切使用していません。容易且つ短時間でのケーブルとの接続を実現するだけでなく、ケーブルとの接続力が強いため、デバイスの寿命にわたり最高レベルの接続信頼性を提供し、端子接続がゆるむ可能性の高い用途に最適です。
このメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサはねじ締めが不要で完全にメンテナンスフリーの接続を提供し、風力発電所、ソーラーパネルやインバーター、火力発電所のLV力率補正、ハーモニックフィルターに最適です。また、これらの用途にて、端子部レバーが閉まればケーブルとの接続完了を目視で簡単に確認できます。
PhMKPは230 V ~ 1000 Vの電圧範囲、2 kvar ~ 37.1 kvarの出力、90 Aの最大端子電流を提供します。ステンレス製ばねを特長とし、腐食耐性に優れ、油入りまたは乾式ガス入りバージョンで提供されます。RoHS、UL、 cULに準拠、ハロゲンフリーでビシェイ社の 「グリーン標準」に適合します。
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は10週間です。
参照:
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。