器件符合AEC-Q200标准,降低了DCR、增强电流处理能力并提高电感量,
可在发动机舱+155 °C高温条件下连续工作
超级结器件降低传导和开关损耗,提高通信、工业和企业级应用能效

Products mentioned:
SiHH068N60EMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN— 2019年1月28日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出最新第四代600 V E系列功率MOSFET器件。Vishay Siliconix n沟道SiHH068N60E导通电阻比前一代600 V E系列MOSFET低27 %,为通信、工业和企业级电源应用提供高效解决方案,同时,栅极电荷下降60 %。从而使其栅极电荷与导通电阻乘积在同类器件中达到业内最低水平,该参数是600 V MOSFET在功率转换应用中的关键指标 (FOM)。
Vishay提供支持所有功率转换过程的各种MOSFET技术,涵盖需要高压输入到低压输出的各种最新电子系统。随着SiHH068N60E的推出以及即将发布的第四代600 V E系列产品,我们可在设计电源系统架构的初期满足提高能效和功率密度的要求—包括功率因数校正和硬切换DC/DC转换器拓扑结构。
SiHH068N60E采用Vishay最新的高能效E系列超级结技术,10 V条件下典型导通电阻仅为0.059 Ω,超低栅极电荷下降到53 nC。器件的FOM为3.1 Ω*nC,比同类最接近的MOSFET低12 %。SiHH068N60E有效输出电容Co(er)和Co(tr) 分别仅为94 pf和591 pF,可改善开关性能。这些性能参数意味着更低的传导和开关损耗,从而达到节能效果。
日前发布的器件采用PowerPAK® 8x8封装,符合RoHS标准,无卤素,可承受雪崩模式下过压瞬变,并保证极限值100 %通过UIS测试。
SiHH068N60E现可提供样品并已实现量产,供货周期为10周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。