ビシェイ社、コスト効率の高い近接センサーを発表

30 cmまでの検出を提供

コンシューマー、産業用アプリケーション向けに検出性能と接触防止機能を提供

 

VCNL3040

Products mentioned:

VCNL3040
For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

2019年9月16日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)のオプトエレクトロニクス部門は本日、30 cmまでの検出を提供する近接センサーを発表しました。ビシェイ社のVCNL3040 はIRエミッタ、近接ライト受光部、増幅器、ADC回路を一つのパッケージに内蔵し、プログラム可能なインタラプト機能を特長とします。I²Cバス通信インターフェースに対応しており、幅広いコンシューマーや産業アプリケーション向けに、効率的な検出性能と接触防止を提供します。

本日リリースされたデバイスは前世代センサーと比べて近接検出性能が33 %向上し、競合ソリューションと比べても低価格です。スマートホーム、産業、OA、玩具用途に最適です。プリンター、コピー機、家電のディスプレイ起動、玩具やロボットの接触防止、駐車場の空き確認、トイレ機能の起動などに利用可能です。

VCNL3040のプログラム可能なインタラプト機能でしきい値の高・低を設定することで、マイクロコントローラとの連続的な通信を軽減します。センサーは12または16ビットの選択が可能で、インテリジェントなキャンセル機能でクロストークを排除し、スマートな持続構造により高い検出精度と高速の応答時間を実現します。ピーク波長は940 nmで「red-tail」が発生することはありません。

新デバイスは、2.5 V ~ 3.6 Vの電圧範囲と1.8 V ~ 3.3 V のI²Cバス電圧範囲を特長とし、-40℃ ~+85℃で優れた温度補償安定性を提供します。鉛(Pb)フリーの8ピンQFNパッケージで提供され、RoHS準拠のハロゲンフリー品でビシェイ社の「グリーン標準」に適合します。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8 ~ 12週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: