Vishay推出采用紧凑型封装半球形透镜的蓝色和纯绿色超亮LED有效节省空间
器件采用最新InGaN /蓝宝石衬底芯片技术,发射角缩小到± 9°,典型发光强度高达16 000 mcd

Products mentioned:
VLDB1232.., VLDTG1232..Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN—2019年3月28日— 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列采用无色表面贴装和半球形透镜的蓝色和纯绿色超亮LED。Vishay Semiconductors VLD.1232..系列器件采用最先进的InGaN /蓝宝石衬底芯片技术,发射角缩小到± 9°,不需要外置透镜,亮度极高,典型发光强度达到16 000 mcd。
日前发布的LED亮度极高,小型塑壳外形尺寸为2.3 mm x 2.3 mm x 2.8 mm,性能可靠,是交通信号灯和指示灯、室内外照明、音响和视听设备指示灯和背光、LCD开关以及灯箱广告等广泛应用的理想选择。
新系列器件有鸥翼和倒鸥翼两种版本,光通量高,ESD耐受电压高达2 kV,符合JESD22-A114-B标准,按照亮度和颜色分装。VLD.1232.. 系列LED符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,可采用符合J-STD-020的回流焊工艺,按照JEDEC Level 2a要求加工。
器件规格表:
产品编号 | 颜色 | 发光强度范围 (mcd) | @IF (mA) | 典型波长 (nm) | 典型正向电压 (V) | @ IF (mA) |
VLDB1232.. | 蓝 | 1800至7100 | 20 | 465 | 3.0 | 20 |
VLDTG1232.. | 纯绿 | 7100至28 000 | 20 | 525 | 2.9 | 20 |
目前,VLD.1232.. 系列器件提供样品并已实现量产,供货周期为8周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。