ビシェイ社、中電力のUVCエミッタダイオードを発表

極めて長寿命、石英レンズが特長

セラミックデバイス、18 mWの放射強度を小型3.5 mm x 3.5 mm x 1.2 mm

表面実装型パッケージで提供

 

VLMU35CM280120
For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

 2019年2月7日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE:VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、中電力のUVCエミッタダイオードを、殺菌、衛生、浄化用途向けに発表しました。極めて長寿命のVLMU35CM..-280-120は3.5 mm x 3.5 mm x 1.2 mm表面実装型セラミックパッケージで提供され、石英のレンズを特長とします。

本日リリースされたデバイスは水銀UVCランプの代替に最適で、±60℃放射角度、100 mAで18 mWの放射強度を提供し、外付けレンズは不要です。VLMU35CM..-280-120はAlGaN技術を採用、150 mAの順方向電流、4Vの低い順方向電圧、270nm~290nmの波長範囲を特長とします。

エミッタダイオードは、水、空気浄化、物理的表面の減菌、医療用殺菌、携帯用消毒器に最適です。RoHS準拠のハロゲンフリー品でビシェイ社の「グリーン標準」に適合します。JSTD-020による吸湿レベル(MSL)3を満たし、リフローはんだ付けプロセスに対応します。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は4週間です。

 

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: