Vishay推出新款2.5 A IGBTMOSFET驱动器
提高逆变器级工作效率

器件最高输出电流2.5 A,适用于电机驱动、可替代能源
和其他高工作电压的应用

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN201924—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的2.5 A IGBT和MOSFET驱动器,扩展其光电产品组合。Vishay Semiconductors VOD3120A采用DIP-8和SMD-8封装,低压降输出电流损耗仅为3.5 mA,可用于提高逆变器级工作效率。

日前发布的光耦采用CMOS技术,含有集成电路与轨到轨输出级光学耦合的AIGaAs LED,为门控设备提供所需驱动电压。VOD3120电压和电流使其成为直接驱动1200 V / 100 A额定值IGBT的理想选择。

器件高隔离电压分别为VIORM = 891 V,VIOTM = 6000 V,可用于电机驱动器、太阳能逆变器、开关电源 (SMPS)、感应炉面、不间断电源 (UPS) 电流隔离。此外,其欠压锁定 (UVLO) 功能避免IGBT / MOSFET发生故障,最低35 kV/μs共模瞬变抑制能力有助于消除PCB高压到低压区域噪声问题。

光耦最大传播延迟为0.5 µs,极为适于要求快速开关的应用。器件符合RoHS标准,可在15 V至30 V电源电压和-40 °C至+105 °C工业温度下工作。

VOD3120现可提供样品并已实现量产,供货周期为六周。

  

新闻联系人:

VISHAY

张艳(Chris Zhang)

地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座

电话:(8621)22315596

传真:(8621)22315551

Email:chris.zhang@vishay.com

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: