ビシェイ社、WSBS Power Metal Strip®バッテリーシャント抵抗器を5216サイズで発表 高精度、低コスト、防食対応が特徴

12 W定格電力、100 µΩの低抵抗値を提供、オプションの錫メッキによりPCB実装を容易に

WSBS5216

Products mentioned:

WSBS5216...14
WSBS5216
For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、定格電力12 Wの Power Metal Strip®バッテリーシャント抵抗器を5216サイズで発表しました。

ビシェイDaleブランドの WSBS5216WSBS5216...14はAEC-Q200に準拠、100 µΩの極めて低い抵抗値を提供し、ホール効果を利用した電流検出方法と比べて高精度かつ低コストを実現します。また、WSBS5216...14のオプションの錫めっきの端子はPCBへの実装を容易にし、防食性を向上します。

本日リリースされたデバイスは、ビシェイ社独自のプロセス技術で極めて低い抵抗値を実現します。バッテリーの充電・放電状態を精査するデータの精度を向上させ、設計者はお客様が要求する特定のバッテリー管理要件を満たすことができます。ガソリン車、ディーゼル車、ハイブリッド車、電気自動車やトラック、電動フォークリフト、UPSシステム、その他重工業用途に最適です。

WSBS5216 とWSBS5216...14は低TCR値(± 20 ppm/℃)のマンガン銅合金の固体金属抵抗素子を特長とし、346 Aまでの連続電流印加に耐える端子の溶接により素子との接続を強化しています。インダクタンス値は5 nH以下、熱起電力(EMF)も1 µV/℃以下に低く抑えられており、動作温度範囲は-65℃~+170℃です。製品はRoHSに準拠、ハロゲンフリーでビシェイ社の「グリーン標準」に適合します。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8~10週間です。

参照:

ビシェイ Power Metal Strip ポートフォリオ

ビシェイ社ホームページで代理店の在庫を確認

ビシェイ社ニュースフィードに登録

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

Power Metal Stripはビシェイ社の登録商標です。

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: