ビシェイ社、MCA 1206 AT プレシジョン・シリーズ
薄膜チップ抵抗器の抵抗範囲を拡張
車載グレード、±25 ppm/Kの抵抗温度係数、±0.1%の厳しい許容差のデバイス、1206インチケースサイズ(3216ミリメートルケースサイズ)、最大抵抗値を10MΩで提供

Products mentioned:
MCS 0402 AT, MCT 0603 AT, MCU 0805 AT, MCA 1206 AT - PrecisionMedia Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
2020年5月6日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、MC ATの精密級シリーズ車載グレード薄膜チップ抵抗器の抵抗値範囲を現製品の1Ω~10MΩ から47Ω ~ 10 MΩまで拡張した製品を1206ケースサイズで提供することを発表しました。MCA 1206 ATは、5 MΩ以上の抵抗値、±25 ppm/Kの抵抗温度係数、±0.1 %の厳しい許容差と薄膜抵抗器としての長期安定性を兼ね備える業界唯一のデバイスです。
ビシェイBeyschlagブランドのMCA 1206 ATは、優れた耐湿性、優れた温度サイクル試験耐性とASTM B 809準拠の耐硫化性を特長とし、自動車、産業機器、医療機器、および通信機器の中で、過酷な環境条件下で安定した性能を発揮するように設計されています。このデバイスは、通常バッテリー管理システムなどのアプリケーションの分圧器の高電圧部分として機能します。
200 Vの動作電圧、周囲温度+70℃で400 mWの電力定格、-55℃ ~ +155℃の動作温度範囲を特長とします。AEC-Q200準拠、RoHSに適合します。
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は数週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/