Vishay Intertechnology präsentiert energieeffizienten und platzsparenden Phototransistor-Optokoppler für Automobilanwendungen
Großes Stromübertragungsverhältnis, geringer Eingangsstrom von nur 1 mA, bestens geeignet für Automobil- und industrielle Hochzuverlässigkeitsanwendungen

Products mentioned:
VOMA618AMedia Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA)– 11. März2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen, für Automobilanwendungen qualifizierten Phototransistor-Optokoppler im kompakten SOP-4 Mini-Flat-Gehäuse, der ein großes Stromübertragungsverhältnis (CTR, Current Transfer Ratio) von 50% bis 600% aufweist und einen Eingangsstrom von nur 1 mA benötigt.
Der neue VOMA618A von Vishay Semiconductors benötigt im Vergleich zum Vorgängerprodukt 80% weniger Eingangsstrom und ist eine energieeffiziente, platzsparende Lösung für Automobil- und Hochzuverlässigkeitsanwendungen. Das AEC-Q101-qualifizierte Bauteil zeichnet sich durch hervorragende galvanische Trennung, Rauschunterdrückung und Signalübertragungsqualität aus; es wurde für Batteriemanagement-, 48-V-Bordnetz- und Systemsteuerungsanwendungen in Hybrid und Elektrofahrzeugen optimiert.
Der VOMA618A enthält eine GaAlAs-Infrarot-LED und einen Silizium-Phototransistor, die optisch miteinander gekoppelt sind. Das SOP-4-Mini-Flat-Gehäuse bietet eine Isolationsspannung von 3750 Vund eine Luft-/Kriechstrecke von ≥5 mm. Außerdem bietet es eine geringe Koppelkapazität von nur 1,2 pF, ist RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.
Der neue Phototransistor-Optokoppler VOMA618A ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt in der Regel vier bis sechs Wochen.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
https://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/