News » 2022 Releases » Reflektiver optischer Sensor von Vishay Intertechnology spart Platz und b ...

Reflektiver optischer Sensor von Vishay Intertechnology spart Platz und bietet erhöhte Leistungsfähigkeit und Robustheit

Kompaktes (2,5 mm x 2,0 mm x 0,6 mm) FAM-Gehäuse, AEC-Q101-qualifiziert, 33% CTR, temperaturfest bis +110 °C

VCNT2025X01

Products mentioned:

VCNT2025X01
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 11. Juli 2022 – Die Optoelectronics Group von Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen, AEC-Q101-qualifizierten reflektiven optischen Sensor für Automobil-, Smart-Home-, Industrie- und Büro-Anwendungen. Der neue Sensor VCNT2025X01 von Vishay Semiconductors hat eine geringere Bauhöhe als seine Vorgänger – und das bei höherer Leistungsfähigkeit, wie z. B. höheres Stromübersetzungsverhältnis (CTR) und höherer maximaler Betriebstemperatur. Das Bauteil vereint in einem nur 2,5 mm x 2,0 mm x 0,6 mm großen SMD-Gehäuse einen Infrarotsender, einen Silizium-Phototransistor-Detektor und ein Tageslichtfilter.

Die kompakte Bauweise kommt daher, dass Lichtquelle und Detektor auf der selben Ebene liegen.  Das analoge Sensor-Ausgangssignal des Phototransistors ist abhängig von der Intensität des von der IR-LED abgestrahlten Lichts und dem von einem im "Sichtbereich" des Sensors befindlichen Objekts. Das eingebaute Tageslicht-Sperrfilter unterdrückt störendes Umgebungslicht weitgehend und erhöht dadurch den Signal/Rauschabstand. Das robuste FAM-Gehäuse reduziert das Übersprechen und ermöglicht dank seiner benetzbaren Flanken eine optische Inspektion der Lötstellen.

Mit einer Bauhöhe von nur 0,6 mm ist der Sensor VCNT2025X01 um 0,2 mm flacher als Produkte der Vorgängergeneration und bietet dadurch eine platzsparende Lösung für optische Schalter in Automobilelektronik-Systemen, Büromaschinen und Haushaltsgeräten, außerdem für die Papiererkennung in Druckern und Kopierern. Mit seinem auf +110 °C erweiterten Temperaturbereich im Vergleich zu +80 °C  beim nächstbesten Wettbewerbsprodukt ist der Sesnsor für diese Anwendungsbereiche prädestiniert.

Der Sensor bietet einen Erkennungsbereich von 0,3 mm bis 4,5 mm, arbeitet mit einer Senderwellenlänge von 940 nm und liefert einen typischen Ausgangsstrom von 6,6 mA, was einem typischen CTR von 33% unter Testbedingungen entspricht. Dieser Wert ist um 24% höher als bei Produkten der Vorgängergeneration und um 23% höher als beim nächstbesten Wettbewerbsprodukt. Der neue Sensor ist mit Reflow-Lötprozessen nach J-STD-020 kompatibel und als 'Moisture Sensitivity Level (MSL) 3' klassifiziert. Außerdem ist das Bauteil RoHS-konform, halogenfrei und "Vishay Green".

Der neue Sensor VCNT2025X01 ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für große Bestellmengen beträgt acht bis zwölf Wochen.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member