AEC-Q200-qualifizierte Chip-Widerstände in Dickschichttechnik von Vishay Intertechnology jetzt in ultrakompakter Bauform 0201

Products mentioned:
CRCW0201-AT e3Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch
MALVERN, Pennsylvania (USA) – 18. Feb. 2026 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute eine neue Baureihe mit AEC-Q200-qualifizierten Chip-Widerständen in Dickschichttechnik in der ultrakompakten Bauform 0201 vorgestellt. Bei 0,6 mm Länge, 0,3 mm Breite und 0,23 mm Höhe bietet die Baureihe CRCW0201-AT e3 Entwicklern und Konstrukteuren eine zuverlässige und platzsparende Lösung für Anwendungen in den Bereichen Automobil, Industrie und Telekommunikation.
Im Vergleich zu Bauelementen der nächstgrößeren Bauform 0402 sind die heute vorgestellten Widerstände zu einem wettbewerbsfähigen Preis erhältlich und verringern die Anforderungen in puncto Platzbedarf auf der Leiterplatte um 50 %. Dies steht im Einklang mit dem fortwährenden Miniaturisierungstrend in der modernen Elektronik, ganz ohne Einbußen bei den elektrischen Eigenschaften und der Zuverlässigkeit.
Trotz ihrer geringen Größe überzeugen die Widerstände der Baureihe CRCW0201-AT e3 mit einer Nennleistung von 0,05 W bei 70 °C und einer Betriebsspannung von 30 V. Die Bauelemente sind für den Betrieb in Temperaturen von -55 °C bis 155 °C geeignet und in vielen Widerstandswerten von 10 W bis 1 MW (Null-Ohm-Widerstand) erhältlich. Die Toleranzen betragen ±1 % und ±5 % bei einem Temperaturkoeffizienten (TCR) von ±200 ppm/K.
Die Widerstände der RoHS-konformen und halogenfreien Baureihe CRCW0201-AT e3 sind mit einer Schutzbeschichtung gegen elektrische, mechanische und klimatische Einwirkungen versehen. Die Bauelemente sind für automatische Verfahren wie das Reflow- oder Dampfphasenlöten geeignet und die hochreine Mattverzinnung der Bauelemente bietet Kompatibilität mit bleifreien und -haltigen Lötprozessen.
Muster- und Serienmengen der Baureihe CRCW0201-AT e3 sind jetzt erhältlich. Die Lieferzeit beträgt 12 Wochen.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
https://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch