IR-Empfänger der Baureihe TSOP15300 von Vishay Intertechnology unterstützen alle gängigen Codes für Fernsteuerungen

Products mentioned:
TSOP15300Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch
MALVERN, Pennsylvania (USA) – 4. August 2026 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute eine neue Baureihe mit Infrarot-Empfängermodulen für IR-Fernsteuerungen vorgestellt. Die für Modulationsfrequenzen von 30 kHz bis 68 kHz geeigneten Bauelemente der Baureihe TSOP15300 von Vishay Semiconductors sind vorgesehen für den Empfang und die Demodulation aller auf dem Markt gängigen Fernsteuerungscodes und sollen so eine Universallösung für die Fernsteuerung in nur einer Komponente ermöglichen.
Standard-IR-Empfänger arbeiten in der Regel mit einer Träger- bzw. Mittenfrequenz, was die Kompatibilität einschränkt und mehrere Bauelemente für die Abdeckung verschiedener Codesätze erfordert. Dank des weiten Modulationsfrequenzbereichs können die heute vorgestellten Empfänger dieses Hindernis überwinden und dabei durch die reduzierte Anzahl von Komponenten die Systemkosten und den Platzbedarf auf der Leiterplatte senken.
Die Empfänger der Baureihe TSOP15300 sind für unterhaltungselektronische Anwendungen, wie z. B. Fernsehgeräte, Audiosysteme, Spielekonsolen, Soundbars, Set-Top-Boxen (STB) und Videoprojektoren sind konzipiert und unempfindlich gegenüber Rauschen und Störungen, die oft durch IR-Emissionen von CFL-Lampen und LCD-Fernsehern sowie durch HF-Abstrahlungen von integrierten WLAN-Antennen verursacht werden. Im Verbund mit einem 50-mA-Sender bieten die Bauelemente eine zuverlässige Übertragung über Entfernungen bis zu 18 m.
Zur Vereinfachung der Entwicklung integriert jeder Empfänger in einem Heimdall-Package mit 4 Anschlüssen einen Fotodetektor, eine Vorverstärkerschaltung und einen IR-Filter. Dessen demoduliertes Ausgangssignal kann zwecks Decodierung direkt mit einem Mikroprozessor verbunden werden. Die für kurze Burst-Codes optimierten Bauelemente der Baureihe TSOP15300 können an Versorgungsspannungen von 2,0 V bis 5,5 V betrieben werden, nehmen einen typischen Speisestrom von 0,35 mA auf und weisen bei 45 kHz eine maximale Bestrahlungsstärke von 0,2 mW/m² auf. Die RoHS-konformen und halogenfreien Bauelemente erfüllen die Anforderungen für Vishay Green.
Muster- und Serienmengen der neuen IR-Empfängermodule sind jetzt erhältlich. Die Lieferzeit beträgt sechs Wochen.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
https://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch