Hochempfindlicher Näherungssensor von Vishay Intertechnology bietet mittlere Erfassungsreichweite bis 600 mm in kompakter Bauform

Products mentioned:
VCNL36758Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch
MALVERN, Pennsylvania (USA) – 6. Mai 2026 – Die Optoelectronics Group von Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute einen neuen hochempfindlichen Näherungssensor in einem SMT-fähigen Gehäuse mit den Abmessungen 5,0 mm × 2,0 mm × 1,5 mm vorgestellt. Der VCNL36758 von Vishay Semiconductors vereint IR-Emitter, Photodiode, Verstärker und 12‑Bit‑ADC in einem Bauelement und bietet niedrigen Stromverbrauch und eine mittlere Erfassungsreichweite bis 600 mm für Anwendungen in Smart Home, Industrie und Büro.
Gegenüber Vorgängerlösungen bietet der heute vorgestellte Näherungssensor einen um 65 Prozent verringerten Raumbedarf. Das kleine Gehäuse des Bauelements unterstützt Designs mit begrenztem Bauraum, die größere Erfassungsreichweiten erfordern als typische Sensoren für kleinere Abstände und erhöht so die Entwurfsfreiheit. Der im VCNL36758 integrierte IR‑Emitter wird über eine eingebaute Stromsenke mit einem intern wählbaren Register angesteuert, was die Optimierung von Erfassungsreichweite und Stromverbrauch ermöglicht.
Der Sensor bietet Anwesenheitserkennung für die Aktivierung der Anzeige von Druckern, Kopierern, Tablets und Haushaltsgeräten, Kollisionsvermeidung in Spielzeugen und Robotern, Näherungsmessung und Beleuchtungssteuerung in Büros, Fluren und öffentlichen Gebäuden, Aktivierung von berührungslosen Armaturen an Waschbecken und Anzeige von freien Plätzen auf Parkplätzen und in Parkhäusern. Für diese Anwendungen ist das Bauelement mit einer intelligenten Fremdlichtunterdrückung bzw. Hintergrundausblendung ausgestattet, um auch bei umgebenden Störlichtquellen eine zuverlässige Erkennung der Näherung zu gewährleisten. Die hohe Empfindlichkeit unterstützt Ausführungen mit dunkler Linse bzw. Abdeckung.
Dank einer programmierbaren Interrupt-Funktion können Entwickler und Konstrukteure obere und untere Schwellenwerte festlegen, was die kontinuierliche Kommunikation mit dem Mikrocontroller reduziert und den Stromverbrauch des Systems verringert. Eine weitere Verringerung des Stromverbrauchs wird möglich durch einen On-Demand-Messmodus (Active Force Mode) für Einzelmessungen, die durch einen einzelnen Befehl ausgelöst werden. Der 12‑Bit-Näherungssensor des Bauelements nutzt eine intelligente Unterdrückung gegen Übersprechen und ein smartes einstellbares Persistenz-Programm verhindert Falschauslösungen, um genaues Messen und kürzere Reaktionszeiten sicherzustellen.
Das Empfindlichkeitsmaximum des Emitters im VCNL36758 liegt bei einer Wellenlänge von 940 nm, und es gibt kein sichtbares rotes Glimmen. Das Bauelement ist mit einer exzellenten Temperaturkompensation von -40 °C bis 85 °C ausgestattet. Der im bleifreien 10-poligen Vergussgehäuse angebotene Sensor ist RoHS-konform und halogenfrei und erfüllt die Anforderungen für Vishay Green.
Tabelle Bauteilespezifikation:
|
Teilenummer |
VCNL36758 |
|
Gehäuseabmessungen (mm) |
5,0 × 2,0 × 1,5 |
|
Betriebsspannung (V) |
1,7 bis 3,6 |
|
I²C-Bus-Spannung (V) |
1,7 bis 3,6 |
|
LED-Impulsstrom (mA) |
240 |
|
Reichweite (mm) |
600 |
|
ADC-Näherungsauflösung |
12 Bit |
Muster- und Serienmengen des VCNL36758 sind jetzt erhältlich. 16 Wochen Lieferzeit.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
https://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
The DNA of tech® is a registered trademark of Vishay Intertechnology, Inc.
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch