ESD-Schutzdiode von Vishay Intertechnology erfüllt Anforderungen nach IEEE 10BASE-T1S

Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch
MALVERN, Pennsylvania (USA) – 6. Mai 2026 – Vishay Intertechnology, Inc. hat heute bekanntgegeben, dass seine ESD-Schutzdiode VETH100A1DD1 in Bauform DFN1006 die Konformitätsprüfungen nach IEEE 10BASE-T1S bestanden und so seine Eignung für den Einsatz in entsprechenden Automotive-One-Pair-Ethernet (OPEN)-Busarchitekturen nachgewiesen hat.
Die VETH100A1DD1 erfüllt alle drei Kategorien gemäß OPEN Alliance EMC Test für ESD-Schutzvorrichtungen für 10BASE-T1S-, 100BASE-T1-, und 1000BASE-T1-Anwendungen. Neben den zuletzt durchlaufenen IEEE 10BASE-T1S-Konformitätsprüfungen hat das Bauelement auch die Anforderungen für 100BASE-T1 und 1000BASE-T1 erfüllt. Die Prüfberichte sind jederzeit auf Anfrage erhältlich.
10BASE-T1S ist ein Datenbus für Fahrzeugbordnetze, der mindestens acht Knoten über ein einziges verdrilltes Adernpaar mit bis zu 25 Meter Länge bedienen kann. Der Standard gibt eine nominelle Datenrate von 10 Mbit/s per Basisbandübertragung über ein Twisted Pair vor, wobei das „S“ für kürzere Übertragungsstrecken steht. Im Gegensatz zu den schnelleren Punkt-zu-Punkt-Verbindungen im Automotive Ethernet, wie z. B. 100BASE-T1 und 1000BASE-T1, kommt bei 10BASE T1S eine Punkt-zu-Multipunkt-Bustopologie (Multidrop) zum Einsatz, bei der mehrere Knoten dasselbe physische Medium nutzen.
Weil ein 10BASE-T1S-Netz ein ESD-Schutzelement an jedem Knoten umfassen kann, muss die Kapazität sehr niedrig sein, um die Signalintegrität entlang des gesamten Busses erhalten zu können. Die VETH100A1DD1 ist insbesondere im Hinblick auf diese Anforderung konzipiert und bietet eine Kapazität unterhalb von 1 pF, wie in der 10BASE-T1S-Prüfspezifikation beschrieben, was sie zur idealen Wahl für 10BASE-T1S-Anwendungen macht und dabei kompatibel mit Automotive-Ethernet-Standards für höhere Übertragungsgeschwindigkeiten bleibt.
Aufgrund der Konformität mit den Standards 10BASE-T1S, 100BASE-T1 und 1000BASE-T1 gibt die VETH100A1DD1 den Entwicklern und Konstrukteuren eine ESD-Schutzlösung für eine Vielzahl verschiedener Automotive-Ethernet-Architekturen von P2MP-Systemen bis zu den schnelleren P2P-Verbindungen an die Hand.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
https://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch