< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay Intertechnology Präsentiert Integrierte RGBC-IR-Farbsensoren mit I²C-Schnittstelle in Flacher Bauform

16 bit Auflösung, erhöhte Empfindlichkeit und verbesserte Linearität


Products mentioned:

VEML3328
VEML3328SL
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA)– 27. Januar2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an Optoelektronik-Bauteilen um neue RGBC-IR-Sensoren erweitert, vorgesehen für Anwendungen wie automatischer Weißabgleich und Farbstichkorrektur in Digitalkameras, automatische Optimierung der Hintergrundbeleuchtung von LCDs sowie aktive LED-Farbüberwachung in IoT-Anwendungen und smarten Beleuchtungssystemen. Die neuen Sensoren VEML3328 (top-looking) und VEML3328SL (side-looking) zeichnen sich im Vergleich zu Bauteilen der vorigen Generation durch bessere Linearität und höhere Empfindlichkeit aus und bieten außerdem neue Funktionen wie z. B. einen Infrarot- (IR) Kanal.

Die neuen Sensoren, die in einem einzigen CMOS-Chip Photodioden, Verstärker sowie analoge und digitale Schaltkreise vereinen, sind für Rot, Grün, Blau und IR-Licht empfindlich und besitzen weiterhin einen Kanal mit hoher Empfindlichkeit für einen weiten Bereich des sichtbaren Lichtes. Durch ihre Fähigkeit, Umgebungslicht zu erkennen und dessen Farbtemperatur zu bestimmen, sind die neuen Sensoren kompakte Lösungen für die Optimierung der Hintergrundbeleuchtung von Displays in Consumerprodukten und Notebook-Computern. Sie können außerdem dazu verwendet werden, zwischen Innenraumbeleuchtung und Tageslicht zu unterscheiden, um die Bildschirmfarbe und -helligkeit automatisch an die jeweiligen Lichtbedingungen anzupassen.

Typische Anwendungen für die neuen Sensoren VEML3328 und VEML3328SL sind Digitalkameras, Fernsehgeräte und andere Consumerprodukte, außerdem diverse industrielle Anwendungen. Alle diese Anwendungen profitieren von der hervorragenden Temperaturkompensation der Sensoren, die auch unter veränderlichen Temperaturbedingungen stabile Ausgangsdaten gewährleistet.

Die in die Sensoren integrierte Umgebungslicht-Photodiode ist extrem lichtempfindlich und ermöglicht dadurch den Einsatz in Designs mit getönter Linse. Eine programmierbare, analoge Verstärkungsfaktor- und Integrationszeit-Funktion sowie der zusätzliche IR-Kanal ermöglichen es Entwicklern, die Eigenschaften der Sensoren VEML3328 und VEML3328SL exakt auf die Anforderungen der jeweiligen Anwendung abzustimmen.

Die Sensorfunktionen lassen sich über das einfache und energieeffiziente (SMBus-kompatible) I2C-Schnittstellenprotokoll steuern. Die Sensoren verfügen auch über einen sogenanntem „Active Force“ Mode welcher den spezifizierten Strom nur für die Dauer der Messung benötigt und ansonsten nur eine typische Stromaufnahme von 800 nA aufweist das trägt zu einer längeren Batterielaufzeit von Handheld-Geräten und tragbaren Systemen bei.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Teilenummer

Gehäuse

Gehäuseabmessungen  

(L x B x H, mm)

Wellenlänge maximaler Empfindlichkeit (nm)

Betriebs-
spannungsbereich (V)

Ausgangs-
daten-
codierung

VEML3328

OPLGA

(für Lichteinfall von oben)

2,0 x 1,25 x 1,0

590, 610, 560, 470, 825 (C, R, G, B, IR)

2,6 bis 3,6

16 bit, I2C

VEML3328SL

OPLGA

(für seitlichen LIchteinfall)

2,95 x 1,50 x 1,50

590, 610, 560, 470, 825 (C, R, G, B, IR)

2,6 bis 3,6

16 bit, I2C

Die RGBC-IR-Farbsensoren VEML3328 und VEML3328SL sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 16 Wochen.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in: